Éducation du client
Pourquoi proposons-nous à nos clients des cours de formation ?
Pour être les meilleurs, comme déterminé par nos clients...
...il s’agit de la pierre angulaire de l’énoncé de mission de Baldor. Et parce que vous faîtes partie de Baldor, nous voulons vous aider à être également le meilleur. Baldor est fier d’offrir une série d’ateliers de formation intensive conçus pour être plus que des séminaires passifs. Des manuels d'instruction, des sessions de questions et réponses ainsi que d’autres activités structurées assurent une interaction et une implication du participant. Des devoirs et une formation pratique complètent ces expériences de formation réelle qui promettent d’être bénéfiques sur le terrain.
Cours de formation client - Baldor
Les cours de formation client de Baldor qui ont lieu sur les campus de Greenville, en Caroline du Sud et de Ft. Smith, en Arkansas incluent : Hotel, repas, transport (de l’hôtel au campus et retour) et le matériel de formation. Des cours de formation Baldor se tenant dans d’autres lieux (hors ligne) incluent : Déjeuner, collations et matériel de formation. Le transport et l’hôtel sont à la charge de l’étudiant.
Pour tous les cours, le transport aérien est à la charge de l’étudiant.
Pour des informations plus détaillées, merci de consulter les le guide des cours Baldor (PDF).
2025 Motor Training Schedule
Fort Smith, AR in-person class enrollment will be available for the following courses:
April 29 - May 1, 2025
K507 - Baldor-Reliance Motor Academy
May 13 - 15, 2025
K315 - Fundamentals of Motors
July 15 - 17, 2025
K315 - Fundamentals of Motors
September 23 - 25, 2025 CANCELED
K315 - Fundamentals of Motors
October 14 - 16, 2025 CANCELED
K507 - Baldor-Reliance Motor Academy
November 4 - 6, 2025 CANCELED
K315 - Fundamentals of Motors
For internal ABB users
Visit Motion Upskill, and search for the class number, either K315 or K507. Click “Choose Session.”
For users external to ABB
Create an account in Motion Upskill at Motion Upskill. Click “Sign Up,” and follow the instructions. Under “My Main Interest Is” choose Motion Products and Services. After the account has been created, search for the class number, either K315 or K507. Click “Choose Session.”
There is no cost for the class. Students are responsible for travel and lodging. ABB will provide all meals and transportation from and to the hotel. Details, such as hotel accommodations and transportation, will be sent to all those enrolled before the class start. Safety footwear is required for plant tours, so please bring steel-toed shoes if you have them. ABB will provide safety vests, eye protection, and ear protection.