français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Nouvelles de la société

Baldor est fier d’offrir la gamme étendue ABB de moteurs à ailettes de refroidissement

Moteurs à ailettes de refroidissement haute tension NRXBaldor Electric Company est fier d’offrir la gamme étendue ABB de plateforme de moteurs à ailettes de refroidissement haute tension, type NRX, avec des plages de tension plus élevées et un indice de protection augmenté. Avec des plages de tension plus élevées et un indice de protection optionnel jusqu’à IP66, ces moteurs conviennent à plus de secteurs et d’applications, en apportant plus de fiabilité et une maintenance plus aisée. La plateforme de moteurs à ailettes de refroidissement haute tension est basée sur la brillante gamme HRX solidement établie..

La plateforme de moteurs NRX est à présent disponible dans des tailles de châssis de 355 à 450 et dans la plage de puissances de 100 à 1 250 kW. La plage de puissances entière est optimisée par un indice de protection optionnel jusqu’à IP66. Une protection plus élevée est particulièrement importante pour des applications où de la poussière est présente, telles que l’industrie minière et les cimenteries. IP66 signifie que l’enveloppe est complètement étanche à la poussière et peut supporter de puissants jets d’eau.

La taille, la forme et le positionnement des ailettes de refroidissement ont été optimisées pour la meilleure performance de refroidissement possible. Des points de fixation préfabriqués sont disposés sur les côtés pour des accessoires, ce qui facilite l’installation d’accessoires sur l’extérieur et assure que le flux d’air sur les surfaces de refroidissement n’est pas affecté.

La maintenabilité est optimisée par des fonctionnalités telles qu’un accès aisé pour vérifier les extrémités de bobine et les roulements. Ces derniers peuvent être examinés avec un endoscope sans nécessiter de déposer les flasques. La large gamme d’accessoires standardisés inclut deux systèmes de surveillance de condition avancés - ABB MACHsense-P et ABB MACHsense-R - les deux peuvent détecter des problèmes potentiels à un stade très précoce avant qu’ils ne deviennent graves. En permettant une maintenance précisément ciblée et ponctuelle, ces systèmes aident à réduire les temps d’arrêt, et donc à abaisser le coût de propriété pour l’opérateur de l’usine.

Media / Links

Brochure : La nouvelle génération HXR